This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:动态禁用 PCHG、动态进入手动模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028803/bq769142-disabling-pchg-on-the-fly-enter-manual-mode-in-the-fly

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好、TI 论坛、

我们已成功将您的 BQ769142集成到我们的设计中、我们对此感到非常高兴。 保护、电池平衡和监控工作就像一种魅力。

我们现在愿意增加更高级别的功能、但我还无法实现我们想要做的事情。 也许您可以提供帮助?

问题1)是否可以/是否有可在 PCHG FET 处于活动状态时禁用的命令? 我知道 PCHG FET 具有停止电压和超时功能、但是否可以在充电时通过发送命令来"手动"禁用它?

问题2)我真的不明白如何进入完全手动模式? 在某些情况下、即使存在故障、我们也不需要关闭 FET。 我们当时的想法是采用"手动"模式、在该模式下、BQ76会向主机控制器发送故障、但主机不会停用 FET。

目前、BQ76处于完全自主模式、因此一旦发生故障、便立即停用 FET。

如何进入完全手动模式(BQ76仅指示存在故障而不会使 FET 停用)以及如何即时进入此模式(假设我们有一个器件可以移动、 我们不希望该器件出现故障并因安全原因在某些房间内停止。 最好是在 A 室全自动大容量模式下、在进入 B 室之前切换到全手动模式。 这是可行的吗?)

此致、

O.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    我认为实际上没有任何方法可以从主机手动控制 PCHG FET。 PCHG 和 PDSG 功能是根据配置设置启用的、因此停止电压和超时实际上是从 PCHG 转换到 CHG 的唯一方法。 在运行期间更改配置设置需要进入禁用 FET 的 CFG_UPDATE 模式。 您始终可以使用 CHG_PCHG_OFF ()命令(或 CFETOFF 引脚)禁用 PCHG FET、但这也会阻止启用 CHG FET。

    完全手动控制需要更改配置寄存器。 您可以清除以下寄存器中的位、以防止 BQ76952根据保护功能禁用 FET。 但是、没有一种简单的方法可以即时更改这些设置。

    也许您可以考虑将每种保护与 CHG FET 和 DSG FET 关联、并使用部分自主的方法。 因此、当您在 B 室时、仍会有一些保护条件会禁用 FET、但对于其他条件、则由主机控制器决定?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。

    太糟糕了、警报寄存器使能0x66只在警报状态/ALERT 引脚上工作、而不是直接在 FET 上工作。 这是最好的解决方案、因为可以即时修改0x66。

    然后、我将制定一项新的策略。

    感谢你的帮助。