This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:时钟同步范围

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288EVM-045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029361/tps55288-clock-synchronisation-range

器件型号:TPS55288

大家好、

我想在 TPS55288上使用时钟同步、但它仅在非常小的范围内工作。

FSW 通过68k 电阻器接地。 如果没有同步、则测得的频率为~289kHz。 时钟由一个波形发生器(4Vpp、2V 偏移、方波)生成并被连接至 Dith/SYNC 引脚。 移除用于频率抖动的电容器。 开关频率在281kHz 和291kHz 之间同步、高于或低于同步会丢失、TPS 再次以289kHz 的频率切换。 但是、数据表指定了+-30%的牵引范围。

已经使用3 个不同的板进行了测试、结果相同。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的参与。 我将参加基准测试、并在星期二之前告知您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢。 此外、 还使用 TPS55288EVM-045进行了测试、结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您现在设置了什么工作模式、自动 PFM 模式或强制 PWM 模式?

    请注意、TPS55288外部同步功能仅在强制 PWM 模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack。

    评估板和我自己板上的工作模式是轻负载下的 PFM、这是因为我不知道这会影响高负载下的时钟同步。 尽管如此、它在强制 PWM 模式下也不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我只使用 TPS55288EVM 运行工作台测试。 外部时钟同步功能工作正常。 FSW 引脚电阻为68k Ω、器件开关频率可在+-30%范围内很好地跟随外部时钟。

    您可以分享一些波形吗? 可能是 DITH/SYNC 引脚、SW1和 SW2引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i2c 命令错误、控制器未设置为正确的强制 PWM。 现在它运行正常。

    谢谢你