This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:了解 tdVdT

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028496/tps2663-to-understand-the-tdvdt

器件型号:TPS2663

您好、专家、

以下是需要您的意见来澄清的问题。

 公式1中的 tdVdT = 20.8×103×V (IN)×C (dVdt)。

1)我们是否知道为什么在这里使用20.8?

2) 2)如果我们现在使用 相同的输入电压固定设计中的 CdVdT (来自 dVdt 引脚上的同一电容)。 因为 压摆率现在是固定的。  在 这种情况下、输出电容的值是较低还是较高、输出上升时间也应相同?

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持!

    1A)  20.8 是由于内部电路设计。  

    2A)正确。  如果 Vin 和 CdVdT 值是固定的、则输出上升时间和输出 斜坡速率保持恒定。 它与 Cout 无关

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rakesh,

    谢谢。

    现在、客户的设计在  dVdT 引脚上配置了0.22uF。

    输入为12V、输出电容为41uF。

    但 Vout 上升时间仅为484us。

    您能建议如何检查此问题吗?

    黎家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于 0.22uF dVdt 电容、  您应该得到49ms (大约)的 Vout 上升时间。 您能否检查电容值?

    请分享 DVDT 引脚电压和 Vout 电压波形以进行检查。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在您跟踪电子邮件时在此处关闭。

    此致、Rakesh