This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6946:TLC6946有问题:最后一个 LED 始终亮起、而 TLC5958器件没有问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6946, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029240/tlc6946-i-have-trouble-with-tlc6946-last-led-is-always-on-problem-is-not-with-tlc5958-device

器件型号:TLC6946
主题中讨论的其他器件: TLC59581

大家好、

我遇到了上述问题。 我有一个处于1:4 MUX 模式的 TLC6946器件。 我将发送数据、切换线路和带 LAT 信号的 LED。 一切正常、我的显示屏显示正确的信息。 只有每个 LEDdriver 的最后一个 LED 始终亮起-> LED16、多路复用器线路4。

我不知道为什么。 在其他应用中、我使用 TLC59581、这是完全相同的、我没有遇到这样的问题。 有什么想法吗?

我使用微控制器通过2个 SPI 发送 LAT、数据和 CLK、并使用 FPGA 发送 GCLK 和线路开关信号。

我有一个可行的解决方案、但没有一个完美的解决方案:发送所有数据后、我再发送16位0、然后我的问题得到解决。 但我不知道为什么!

但愿你能帮帮我。

此致、

Michael Brandmaier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了我的问题:我已经在静态模式下测试了显示屏(每四行都打开)、并且有同样的问题:最后一个 LED 始终亮起且不可更改。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请提供  LAT、DATA 和 CLK、GCLK 和线路开关信号的原理图和时序图。

    当发送 LED16 MUC-Line4的差值以发送所有数据时、是否存在任何亮度差异?

    BR

    徐美奈