This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:删除了反向电流检测功能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023720/tps2663-remove-reverse-current-detection-function

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1663

大家好、

 

客户希望删除反向电流检测功能、并通过在输出和输入之间并联齐齐齐纳二极管来考虑该功能。

 

在这种情况下,您能建议齐纳二极管的规格吗? 他们之所以担心这一点、是因为 TPS2663可以检测到较低的电压。

 

谢谢、此致、

米希亚基塔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    您能不能建议使用 TPS1663代替 TPS2663?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    感谢您的建议。

    TPS2663和 TPS1663之间的差异是否仅在具有反向电流保护功能时才存在? 如果有任何差异、请告诉我。

    如果发生反向电流,TPS1663如何工作?

     

    我们将推广 TPS1663、而不是 TPS2663、但客户已经进行了评估、他们可能只想知道如何使用 TPS2663移除反向电流功能。 您对此有什么想法吗?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    反向电流检测阈值电压 V (REVTH)仅为15mV、因此我们无法绕过具有较大压降的二极管。  

    TPS1663不充当反向电流。

    TPS2663和 TPS1663具有相似的反向电流阻断功能。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    根据我的理解、TPS2663将检测反向电流情况、因为比较器阈值仅为15mV、并发出故障信号、但反向电流本身将通过放置散射键隔离二极管来绕过、因为 VF 小于内部塑料二极管。

     

    是这样吗?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    旁路肖特基二极管有助于分流反向电流、而不是流经内部 MOSFET 的体二极管。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    让我澄清一下肖特基二极管在反向电流条件下的工作情况。

     

    1. 反向保护比较器检测负电压并发出故障信号
    2. 反向电流将通过肖特基二极管进行旁路。
    3. 在消除反向电流条件之前、故障信号保持不变。

     

    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    您是否有任何后续问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持、我们可以结束本次调查。

    谢谢、此致、

    米希亚基