This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5957:电压基准输出规格

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028869/tlc5957-voltage-reference-output-specification

器件型号:TLC5957

大家好、

在10mA (恒定电流)和 BC=4h (增益=100)的条件下、要使用什么 Viref 来计算 Riref?

在数据表中、基准电压是针对一个测试条件指定的。(1mA)

可以使用相同的值、也可以提供计算值。

谢谢  

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    此规格也可用于您的应用。 典型值为1.2V。

    BR

    徐美奈