This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:低通输出滤波器问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029737/lmr62421-low-pass-output-filter-problem

器件型号:LMR62421

您好!

我有以下设计使用 LMR62421将4.5V 输入升压到12V 输出、标称负载为~100mA、输出端有阻尼 LC 低通滤波器:



按原样、输出仅接近12V、测量未附加负载的开路。 一个2kΩ Ω 负载电阻器导致输出下降至9.74V、一个1kΩ Ω 电阻器导致输出下降至6.37V、等等

稳压器电路本身很简单、直接根据数据表和评估板指南开发、因此我怀疑 LC 输出滤波器有问题。 移除 L6解决了这个问题、输出被调节至~12V、负载高达150-160mA。

用于 L6 的电感器是这个 TDK MLZ2012M2R2HT000。 根据其信息、我无法找到导致此问题的原因- 2.2uH、额定电流和饱和电流(600mA 和400mA)都远高于此电路中所承受的电流、160mΩ Ω 串联电阻太小、无法导致出现的问题。

有人能解释为什么这会导致问题吗? 这将驱动一个非常敏感的模拟电路、因此其动机是尽可能创建最干净的电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    可以在升压电路输出侧放置一个 LC 低通滤波器、但始终需要在 D5阴极到 GND 之间放置一个陶瓷输出电容器。  

    您可以添加一个10uF 陶瓷电容器并再次进行测试。