This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:实际频率低于设置值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029282/tps53622-actual-frequency-lower-than-setting

器件型号:TPS53622

大家好、

我的客户测量了 TPS53622的 SW 波形、但未连接 CPU 负载。

他们发现 实际 SW 频率仅为556kHz、低于设置值800kHz。 它们还测量了其他电源轨、频率设置值为~800kHz。

该电源轨有什么问题? 导致 频率间隙的原因是什么? 感谢您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    请检查配置。 如果设置为800kHz、则为 Code。 如果客户在反馈网络上使用分压器、或者反馈网络连接正确、 否则、请提供更多信息/条件、那么很难根据波形找到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我将离线向您发送他们的原理图。