请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53622 大家好、
我的客户测量了 TPS53622的 SW 波形、但未连接 CPU 负载。
他们发现 实际 SW 频率仅为556kHz、低于设置值800kHz。 它们还测量了其他电源轨、频率设置值为~800kHz。
该电源轨有什么问题? 导致 频率间隙的原因是什么? 感谢您的评论!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.