This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:无法将使用 Fusion Digital Power Studio 修改的参数保存到 DFLASH

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138, UCD3138FW-HSFB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028801/ucd3138a-parameters-modified-with-fusion-digital-power-studio-cannot-be-saved-to-dflash

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138UCD3138FW-HSFB

您好,

最近、 我正在尝试通过 PMBus 在线修改参数。我首先将75更改为85,然后单击“写入硬件”,最后单击“将 RAM 存储到闪存”。但在 UCD3138A 复位,后,该值恢复为75。 似乎85没有存储在 DFLASH 中。我找不到 reason.please,顺便说一下,我给我一些帮助。 已使用 HSFBFirmware-1.1尝试此操作。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我看看我是否可以再现这种情况。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shumin、

    我测试了固件、并成功地将75更改为85、并存储在 DFLASH 中。 您可以重试。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

    感谢您的回复。我已经尝试过很多次了。它仍然无法正常工作。查看 PMBus 日志、我向 RAM 写入了85V (单击"写入硬件")、执行了 PMBus cmd 0x11 (单击"将 RAM 存储到闪存")。然后 UCD3138重置(这是正常的?),85返回到75。可以从 RAM 调试器中更改值。 我,了自己的电路板、而不是 TI 的电路板。它由 USB 接口适配器供电。 我不知道 为什么会发生这种情况

       

    谢谢、

    Shumin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shumin、

    如果在存储 DFLASH 期间 UCD 复位、则异常。 您从何处获取代码? 您是运行代码还是 TI EVM 代码? 我认为 PMBus 命令不错、但闪存相关代码部分不好。 如果您有 TI EVM 代码、则可以比较闪存写入器件。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

    我首先使用了自己的代码。这是有问题的。然后我尝试了 TI EVM 代码 UCD3138FW-HSFB  UCD3138硬开关全桥。我下载了表单听 UCD3138FW-HSFB 固件| TI.com.cn(www.ti.com.cn/.../UCD3138FW-HSFB),The 问题是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shumin、

    我这边没有发生过这种情况。 我刚刚从 TI 网站下载了固件、并对其进行了编译。 然后将.x0文件下载到 UCD3138。 我能够将75更改为85、然后将85存储到 DFLASH 中。 当写入 DFLASH 时、我也没有看到器件复位。 如果在写入过程中仍然存在重置问题、则需要先解决重置问题。 您是否仍有复位功能?

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

    感谢 您的帮助。此问题已得到解决。我在 这个问题中找到解决方案,UCD3138 LLC 固件 UCD3138FBLC_CCS6配置数据闪存-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。它 详细讨论了这个问题。 根据其建议、我现在可以将数据存储到 DLASH。