This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:更改为 BQ76925参考电路栅极驱动器部分、以适合用于3节电池的监测。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029898/bq76925-changes-to-bq76925-reference-circuit-gate-driver-section-to-suit-it-for-a-3cell-battery-monitoring

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好!

我们正在使用 TI 的 BQ25792电池充电器和 BQ76925电池监控器 IC 设计基于电池组的电池组。 我在 SLUA707中看到了参考设计 、我们计划在该参考设计的基础上进行构建、以缩短设计时间。 我们将使用3S 配置、因此需要在驱动器部分进行修改、因为电池电压将是  参考设计中使用的6S 配置的一半。  

  1.  您是否能够建议对充电和放电 FET 驱动器部分进行修改、以便 将其与参考设计中处理的6S 配置(而不是6S 情况)结合使用?
  2.  如果您认为3S 配置中的电压过低、无法驱动电路中的 CHG 和 DSCHG FET、那么您能否建议一个可 控制所用低侧 FET 的栅极驱动器 IC?


抱歉、MOSFET 栅极驱动器设计不是我的强侧。  

感谢您的快速回复。
BR、
ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    使用3节电池时、请考虑您的 FET 电压范围和要求。  您可能能够为 VDRV 使用电池电压或滤波后的电池电压来代替 Q4源、基本上用电阻器替代 Q4。   如果您在3V 至4.2V 的范围内使用电池、您的栅极将具有9V 至12.6V 的电压。  如果您的 FET 具有20V 绝对最大 VGS、则可能没有问题。   使用 R-C 来限制电池上可能到达栅极的任何瞬变。 如果您具有低电压 VGS 限制、则可以 使用如图  所示的电路、其中 VC3是 BAT+、但这会使 VDRV 降低到 FET 的 VGSTH、这似乎是您尝试避免的。  如果需要、您还可以在滤波器之后使用 TVS、以防止 FET 栅极在需要时或 Q4栅极出现尖峰。  为了避免电池上的持续负载、最好避免在连续导通中使用齐纳二极管。

    2.对于各种栅极驱动   器,您可以访问 www.ti.com/gatedrivers,但真正的问题可能是驱动器的稳定电源。  这可能需要一个直流/直流转换器来在电池范围内保持稳定的电压、这是一个更复杂的电路。