This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD96497Q5MC:热性能信息

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029897/csd96497q5mc-thermal-information

器件型号:CSD96497Q5MC

大家好、

你好。

 我们是否有关于 CSD96497Q5MCT 的以下热性能信息?

- Theta JC-Top:结至组件顶部的热阻

- Theta JC-Bottom:结至组件底部的热阻

-Ψ JT

-磅/平方英寸 JB

-最大工作结温(即不是绝对最大结温)

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     我拥有的参数如下:

    -θ JC-TOP:结至组件顶部的热阻= 5.8 ºC /W

    -θ JC-BRD:ºC 至电路板的热阻= 1 μ A/W (注意:θJB×μ W 是由安装在1平方英寸(6.45cm2)、2盎司(0.071mm)厚的铜焊盘上的器件根据封装尺寸为1mm 以内的最热电路板温度确定的。

    -Ψ JT 结至 ºC 表征参数= 0.2 μ A/W

     40ºC 的工作结温范围为125ºC μ V 至 μ V。 (绝对最大结温为150ºC μ V)