This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029772/bq76940-questions

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930

大家好、

我的客户正在其项目中评估 BQ769X0。

以下是一些问题、您能帮您提出一些意见吗? 谢谢你。

 BQ769X0的电池10和电池15为什么在评估软件上读取的数据比实际测量的电压低5mV、而其他电池电压正常?

为什么具有 BQ769X0的库仑计数器比禁用的库仑计数器具有更多的功耗?

3. 在 BQ76930封装由客户的焊铁加热之前和之后,电池电压的测量值会有很大的变化。

加热前

加热后

感谢您的帮助!

谢谢你。

此致。

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    1.在你的具体情况下,我不知道。  可能包括器件间差异、或者 在顶层组输入和电源引脚之间使用肖特基二极管、如数据表 https://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/typical-applications-slusbk29872#slusbk29872的图14所示 、而不是传统二极管。  在热敏电阻短路的情况   下、除了 ICC_BAT 或 dINOM 电流之外、电源引脚上增加的负载可能会正向偏置肖特基二极管。  检查 VC5、VC10和 VC15电阻器上是否存在意外的压降。  请注意、该组的顶部输入电流确实比其他输入更高、但 0.5uA 的 dICELL 最大值应在典型1k 滤波电阻上提供0.5mV 的电压、而不是报告的5mV 电压。

    2.启用 CC 的部件中运行的电路多于禁用 CC 的时候,因此启用时电流更高。

    3、ADC 可以有温度系数。  在安装过程中、此部件也会承受应力、这可以通过回流方式缓解。 加热后的电压看起来更加一致。  优化电路板组装过程以避免对器件造成压力。