This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:VLDO2是否可以保持悬空?

Guru**** 2390260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029564/tps65217-can-vldo2-be-left-floating

器件型号:TPS65217

您好!

目前、VLDO2通过一个0欧姆电阻器(无电容)连接到 SYS (VINLDO)。 VLDO2未在设计中使用、已被禁用。

当 PMIC 进入睡眠模式时、它从电池上拉取~10mA 电流。 交流电源和 USB 上无电源。 移除0欧姆电阻器、使 VLDO2悬空、睡眠电流远低于1mA。

在最终设计中、VLDO2是否可以保持浮动?  

谢谢你