This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:具有 GaNFET 的 UCC28056

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029659/ucc28056-ucc28056-with-ganfet

器件型号:UCC28056

您好!

如果 使用 GaNFET、不带充电和放电电路的 UCC28056X DRV 引脚是否可以?  

我的客户将 NCP1623用于新的项目 PD100Wdesign、IC 参考显示了使用 GaNFET 进行断开/充电时的栅极引脚。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 GaNFET 具有内置驱动器级、则可移除 RG1、RG2和 D14。  否则、他们需要遵循 FET 制造商的建议、以安全有效地驱动 FET。

    RG3 (UCC28056数据表称为 RDG)设置最小 ZCD 到 DRV 延迟。  客户必须考虑其系统的要求、以确定用于 RGD 的适当值。  如果他们不确定所需的延迟的最终值、我建议他们在设计中放置一个占位电阻器(DNI)。

    请参阅数据表参数值设置(RDGx、TZCDRx)的 P7、P9和参考 sec 8.3.3.1