This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:毫秒内检测到电池缺失

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029533/bq24172-battery-absent-detection-within-ms

器件型号:BQ24172

大家好、

我的客户询问我们是否有某种方法来检测 移除适配器后是否存在电池。 因为它们需要考虑添加超级电容器作为备用电池。 我看到我们的电池检测正在充电过程中处理、可能需要数百毫秒的时间。 是否有其他方法可以在~1ms 内了解电池移除情况? 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    您可以使用 ADC 对充电器的电池引脚进行采样。 如果没有输入电源并且您取出了电池、则了解电池是否被取出的唯一方法是测量终端处的电池电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。