This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24278:CD?

Guru**** 2561350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029869/bq24278-cd

器件型号:BQ24278

对引脚 CD 的描述非常少...表明它是 IC 硬件禁用引脚并将其置于高 Z 模式...这到底意味着什么?  芯片是否进入低功耗模式、消耗的电流非常小?   这是否还会阻止电池为系统供电(即内部 MOSFET 是否已关闭)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的。  CD 是芯片禁用模式、可将充电器置于 HiZ 模式、这与仅电池处于 BAT 状态且未施加输入电源的情况下非常相似。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。。。

    只是为了澄清… 如果 CD 的作用与未施加输入电源时的作用相同、它的功能是什么?  为什么要使用它...即不要施加输入功率。  我需要更多细节。

    1. 当 CD 处于活动状态时,内部电池 MOSFET 将关闭或打开?

    谢谢。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    就像在 HiZ 模式下一样、内部 BATFET 关闭、因此 BAT 可以为 SYS 供电。

    此致、

    Jeff