This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:由于输出电容器浪涌电流 LM5030而导致的启动问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029460/lm5030-startup-issue-due-to-output-capacitor-inrush-current-lm5030

器件型号:LM5030

大家好,我是用 LM5030设计直流/直流转换器的,输出规格是

输出1:13V、4.9A

输出2:13V、3.8A

初级输入电压为74V、估计的初级持续电流为4.3A  

因此、为了实现过流保护、需要设置连接到电流感应引脚的电流感应电阻器、以使 IC 在初级侧的电流高于5A 时停止

问题是根据仿真、输出电容器上的浪涌电流为22A、因此电流需求的相应增加将反映在初级侧、这将超过设定的电流限值、从而使 IC 停止工作、因此转换器将无法工作 全部

有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

    仿真:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要对输出电容器的漏电感和 ESR 进行建模。 如果您没有在仿真中对这些建模、则仿真中的浪涌电流不真实。

    此外、您可能需要测量软启动和驱动信号的波形、以确保开始时的峰值电流不是由您的仿真设置引起的。