This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:能否控制 SYS 引脚的最大电压?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029635/bq25730-can-i-control-maximum-voltage-of-sys-pin

器件型号:BQ25730

您好、TI 专家、

我的客户测试了 BQ25730的新产品、他们有一个问题、就是关于 SYS 引脚的电压。

我知道我可以通过 VSYS_MIN 寄存器控制 SYS 引脚的最小电压。 (0D/0Ch)

那么、如何控制 SYS 引脚的最大电压?

我问您的原因是客户使用3S1P 锂离子电池、因此可用电压大约为9.3V 至12.6V。

它们不希望 SYS 电压高于10V、因为在 SYS 引脚之后的 LDO 输入高达11V。

您能指导我处理这种情况吗? 它们需要在 VBUS 开启和关闭时进行控制、并且始终连接电池。 (不可更改)

请检查此问题、如果您想了解有关此问题的更多信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    当电池电压可能高达12.6V 时、VSYS 不可能低于10V。 当适配器不可用时、电池将为系统供电、因此您可以将 VSYS 电压近似为电池电压减去 BATFET 的压降。

    您的客户可以在 VSYS 轨之后添加降压/升压(不是充电器、而是常规稳压器)、以将其系统完全调节到10V。 TI 拥有出色 的降压/升压 稳压  器产品系列、您也可以使用 TI Webench 工具快速查找/评估这些稳压器。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”