This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:与 TPS53319兼容、请参阅

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026451/tps53355-compatible-with-tps53319-consult

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TPS53319TPS53353

大家好、

由于器件短缺、客户希望使用 TPS53355替换其电路板中的 TPS53319。 我检查这两个 D/S、这些尺寸是相同的。 在 这种情况下、您认为客户是否需要调整外设电路? 请在这里帮助我们。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53319和 TPS53355基于同一控制器。  

    使用 Excel 计算表 https://www.ti.com/lit/zip/sluraz7 来比较任何必要的更改。  除了 TPS53319上的 ROVP 和 引脚5上的 TPS53355上的 NC 之外、我认为还会进行任何调整。  

    与 TPS53319相比、TPS53355的轻负载效率较低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的帮助。 是的、为了实现 OVP、TPS53319的引脚5通过电阻器与 Vout 连接。 TPS53355的引脚5是 N/C 因此、在进行更换时、可以保持引脚5的这些连接吗? 或者客户不得连接 TPS53355的引脚5?

    正在查找您的确认信息。

    最棒的

    斯坦利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53355上的引脚5是 NC 并且没有从引脚到芯片的内部连接、我检查了图。 首选安装是 ROVP 上的电阻 DNP。   但是、由于 PIN5与芯片没有连接、所以应该可以让电阻器保持连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的上述评论。 在客户进行更换时添加一个异常现象、这需要您进一步的帮助。

    客户原理图中的 RRF 是与 VREG 连接的866k Ω。  对于 TPS53319、测试频率约为540kHz、这在我们的 D/S 范围内。 但对于 TPS53353、测试频率约为550kHz、超出了 D/S 注释范围。

    TPS53319和 TPS53355的 RRF 频率设置表几乎相同、除了866k Ω。 我想知道 TPS53353的 D/S 在866k Ω 频率设置中可能会出错。 您可以查看下面的两个 D/S 屏幕截图以了解详细信息。

    • TPS53355:

    • TPS53319

    正在等待您的确认。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、我认为两个数据表都有错误。   

    当我在 1.5V (VIN=12V)的输出电压下以600/650设置测试 TPS53319和 TPS53353 EVM 时、我分别得到626kHz 和634kHz。   

    因此、600 kHz 和650 kHz 可能不是表示设置的理想数字。  

    此外、Vout 也存在依赖性。 在输出电压为0.6V 且设置为600kHz 时、TPS53319的输出电压为464kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 D/S 数据无效、您是否可以向客户提供最新的频率表指南? 您知道  、有一个有关频率设置精度的测试标准、在客户方面该标准应在±10%以内。  

    如有需要、请随时通过电子邮件与我联系。 在这个频率设置问题上、我们确实需要您的帮助。

    最佳...

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    请稍候。 David 将在美国星期一的时间向您提供反馈、您也可以通过电子邮件联系。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在此处关闭并直接发送电子邮件