This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 充电几分钟充电电流会降低。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025676/bq24780s-bq24780s-charging-a-few-minutes-charging-current-reduce

器件型号:BQ24780S

你(们)好

客户使用 BQ24780S 进行设计。 在低电池电压模式下充电时、CC 模式的电流设置为3A、但在充电持续一段时间后、电流将降低至大约1.8A。 此时、电池电量仍然很低。  

附加了日志数据。

?在 CC 模式下充电电流将降低的原因

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否在发生这种情况之前和发生之后发送寄存器值? 此时 VIN 电压和 SYS 负载是多少?

    一种可能是 SYS 负载突然增加、因此充电器会降低充电电流、以便为系统供电。 可以增大输入电流限制以帮助解决这种情况。 请注意、输入电流限制受输入电流寄存器和 ILIM 引脚的较低者的限制。 用户还可以使用"EN_EXTILIM"引脚禁用外部电流限制。

    同时、如果 您在 EVM 上看到相同的问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/tool/BQ24780SEVM-583 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    寄存器值如下所示。

    VIN = 20V、在 Windows 系统下、它处于空载状态。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    当它以1.8A 充电时、您确定这是寄存器列表吗? 我将这些值放入中、我可以看到:



    我建议如下:

    1.将充电器与系统其余部分隔离(隔离 VSYS)。 将"EN_EXTILIM"设置为0。 使用台式电源代替适配器。
    2.比较原理图与 EVM。
    3. 发生这种情况时,请注意 VBAT、IBAT、VBUS、IBUS。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 BQ24780S 内部寄存器根据配对电池 EC 的初始化设置和分配。 配对的电池是6300mAH 的三节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verna、

    如果存在问题、您需要进行隔离以找出根本原因。

    我建议如下:

    1.将充电器与系统其余部分隔离(隔离 VSYS)。 将"EN_EXTILIM"设置为0。 使用台式电源代替适配器。
    2.比较原理图与 EVM。  
    3. 发生这种情况时,请注意 VBAT、IBAT、VBUS、IBUS。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verna、

    另一个要尝试的方法是查看当充电电流下降时 SRN 引脚的实际电压是多少。 充电器使用 SRN 感应电池电压。 您的输入电流限制看起来正常(20@4A)、但我也会对此进行仔细检查。

    我以前的意见和建议仍然适用。 隔离以进行调试是最佳选择。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRP 和 SPN 串联的最大电阻是多少?

    将这两个10欧姆电阻器替换为100欧姆可解决之前的异常充电电流问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verna、

    这些仅用于 RC 滤波器。 10欧姆和100欧姆不应产生影响。 电阻器是否可能损坏? 他们能否尝试更大(例如0201至0402)、更高功率/浪涌额定值、10 Ω 封装?

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”