This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:TPS53688

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029573/tps53688-tps53688

器件型号:TPS53688

适用于 VR13HC 的 TPS53688 + 7 x CSD95410解决方案

问题1:从 GUI 中读取、为第1相感应到的电流 CPU1为-5A、为什么为负值。 如何检查设计以解决它。

问题2:当使用 GUI 监控温度时、这里只有一个温度值、该值对应的是什么、并且是否有任何其他方法将每个温度控制到相位1-8。

GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    对于电流感测、您能否使用差分探针测量相位1 IOUT/ REFIN 以检查电压?  您是否还可以测量相位1上的 VSW 信号以查看器件是否正常运行?

    关于温度感应、所有 TAO 信号都应连接在一起并反馈到控制器侧、因此只读取/报告最高值。 除非您实际断开电路板上的其他相位、否则无法读取每个相位。