This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:所需输出电压有问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029465/tps7a02-problem-with-desired-output-voltage

器件型号:TPS7A02

大家好、  

LDO (TPS7A2050PDBVR )输出端的电压不能超过5伏 、其输入端的电压为5、8伏、这是什么问题呢? 输入和输出端使用的电容器为22uf MLCC。  

我在其中一个器件中应用它时获得了5、2伏的输出、但在另一个器件中遵循相同的条件时、我只获得4、9伏。  

您能不能就此 LDO 行为提出解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahongir、

    该器件是一款固定输出线性稳压器。  根据器件型号、您的版本为5V 固定输出。  如果您需要5V 以外的电压、则需要使用可调节 LDO。  如果您需要替代器件、请告诉我您的要求(输入电压、输出电压、输出电流)、我们可以查看一些选项。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stephen:

    我知道它是固定的5伏 LDO、但数据表中给出的5伏最大输出意味着什么?

    对此,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahongir、

    该器件的额定输入电压为 Vin + 0.3V 或5.5V、以较小者为准。  这是为了防止反向电流流经内部 MOSFET 的体二极管、这可能会损坏器件。  如果 Vin + 0.3V > 5.5V、则5.5V 是该器件在不损坏输出的情况下可处理的绝对最大值。  这可能是引脚上 ESD 保护的限制。

    谢谢、

    斯蒂芬