This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:bq76942和 bqStudio 之间的通信

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029205/bq76942-communication-between-bq76942-and-bqstudio

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOMSP430FR2355

你(们)好

是否有人知道 bq76942如何与 bq76942EMV 评估板上的 bqStudio 通信? 该芯片是否直接与 bqStudioo 通信、或者是否通过 MSP430进行通信?
如果通过 MSP430进行通信的芯片是 MSP430的源代码(用于 bq76942EMV)可用吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    BQ76942通过板载 MSP430进行通信。 遗憾的是、我们没有 MSP430的源代码可供共享。

    如果您需要、我可以为几个不同的微控制器共享示例代码、以便与 BQ76942配合使用。 但这不会连接到 BQStudio。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回答! 在哪里可以找到用于 BQ76942的不同微控制器的此示例代码? 即使我没有启用到 bqStudio 的连接、也可以查看它。  

    此致、

    Pascal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    请参阅随附的代码。 有一个头文件以及两个不同的主文件-一个用于 MSP430FR2355、另一个用于使用基于 ARM 的 MCU。

    e2e.ti.com/.../BQ769x2Header.he2e.ti.com/.../3603.main.ce2e.ti.com/.../main_5F00_MSP430.c

    此致、

    Matt