This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关速度为5MHz 至8MHz 的栅极控制 MOSFET

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, CSD17571Q2, CSD15571Q2, CSD16301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029401/gate-controlled-mosfet-with-switching-speed-5-mhz-up-to-8-mhz

主题中讨论的其他器件:LMG1020CSD17571Q2CSD15571Q2CSD16301Q2

尊敬的先生:

我想通过 Arduino 创建一个信号 ,因为 它具有5MHZ (方波) 50%的占空比,可连接  到快速栅极控制 MOSFET (NPN)以切换12伏1 A 的负载   

有关该 NPN MOSFET 的任何建议。 或者更新此想法,例如将栅极驱动器连接到 Arduino,请您 推荐  

提前感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 UCC2752X 栅极驱动器 适用、建议使用 MOSFET   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我建议将 LMG1020或 LMG1025用于您的应用。  

    至于 FET、让我让我的同事对此发表评论。
    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您关注 TI FET。 我们有一些 N 沟道 FET 选项。 我推荐采用2x2mm SON 封装的20V CSD15571Q2。 其他一些替代方案是 CSD17571Q2、采用2x2mm SON 封装的30V FET 或采用相同封装的 CSD16301Q2 25V。 CSD16301Q2具有最低的内部栅极电阻和栅漏极电荷、可实现此类应用所需的快速开关。 您可能需要测试几个不同的器件、以查看哪一个器件可提供最佳的开关性能

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用