This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801:无负载时次级输出电压变为高电平

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028145/ucc2801-secondary-output-voltage-go-high-at-no-load

器件型号:UCC2801

大家好、

我可以请求你的帮助吗? 我的客户问题如下:
"在电流模式下使用 UCC2801。
我使用变压器获取电流图像、但未加载该 Vout_image、
我看到的是、该电压会高于标称值。 我不知道为什么。
当我添加一个5k 欧姆或1k 欧姆电阻器时、电压会变为其标称值。

我的问题是:我想知道为什么二次侧输出电压在无负载时变为高电平。”

此问题是否与以下链接中的预载电阻有关:
(+) UCC28730:空载时输出电压增加。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

如果没有、我们是否可以请求您在这方面的专业知识来解决我们的客户问题? 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在次级侧使用二极管、峰值电荷可能会在空载时使 Vout 升高、作为峰值电荷、包括尖峰以及输出端的二极管整流器、则峰值可能会高于您为调节设置的值。 由于泄漏能量尖峰、您需要一些虚拟负载来平衡峰值电荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    客户的其他问题:

    "问题是次级电压会因输出未加载而增加。 但当我更换变压器时,我没有同样的问题。
    我与4个变压器进行了比较、其中3个变压器提供的电压高于标称值。 I 测量的 LP、LS、NP、NS、CS、 泄漏。 这些参数对于所有变压器都是相同的。
    您是否知道为什么在负载中使用一个变压器而不是其他变压器时电压会变高?"

    我希望您能在这方面进一步帮助我们。 我将等待您的回复。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由于次级侧绕组上的变压器泄漏电流所致、请注意、我说的是绕组的泄漏电流、而不是泄漏电感。 如果变压器次级侧绕组(线圈)绝缘性能不如其他三个、则泄漏电流会使峰值电荷减少、从而使 Vout 不像其他电流那么高。

    泄漏电流也可以从次级侧绕组流向变压器磁芯、以减少峰值电荷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    请在下方了解我们的客户反馈:

    "首先、我要感谢您的支持。
    我已经在变压器初级侧和次级侧之间进行了绝缘测试、我还在两侧之间进行了电阻器绝缘测试。
    我注意到« 坏 »和« 坏 »变压器之间没有任何差异。 唯一的区别是空载时的输出电压。 正如我说过的、我比较 了变压器、我看不到变压器参数之间有任何差异。
    您是否有其他建议?"

    我希望我们能收到你的进一步建议。 非常感谢。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如问题与使用中的变压器一起显示或不显示、这是与变压器相关的问题。 我建议您将变压器发送给 供应商进行分析。