This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12051-Q1:封装类型 SO-MOD (DVE)| 16.

Guru**** 2381220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12051-Q1, UCC12041-Q1, UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029774/ucc12051-q1-package-type-so-mod-dve-16

器件型号:UCC12051-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC12040UCC12041-Q1UCC12050

大家好、

 SO-MOD (DVE) | 16和 SOIC-16封装之间有何差异?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特

    UCC12051-Q1、UCC12041-Q1、UCC12040和 UCC12050使用的 SO-MOD (DVE)封装是宽体 SOIC 封装。 为了帮助设计人员满足由于需要实现 HV 隔离间距而产生的爬电间隙要求、需要使用更宽的主体。 所有四种型号在功能上均等效、但 UCC12040和 UCC12041-Q1的额定电压为3kVrms、而 UCC12050、UCC12051-Q1的额定电压为5kVrms。 标准16引脚 SIOC 封装相比、SO-MOD (DVE)的宽度 为7.6mm、而不是4mm。 引脚间距和长度相同、但相比之下、DVE 宽度几乎宽2倍。

    感谢您通过 E2E 进行连接。 您是否有可以共享的项目或应用程序?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    感谢您的快速回复。 那么,我能理解它是与 DW SOIC-16 (10.3mm * 7.5mm)相同的项目吗?

    曹士莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确