This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:VBUS 二极管和 PFET 的推荐值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029085/bq25302-recommended-values-for-vbus-diode-and-pfet

器件型号:BQ25302

您好!

在具有外部电源路径(最大2A)的应用中使用 BQ25302时、建议为 VBUS 二极管和 PFET 使用哪些值?

谢谢、此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    这是一个参考电路、由设计人员决定。 请记住 PFET 的 Qg、Rdson 和漏极电流额定值。 为 PFET 的 Ciss 充电所需的正向电流>栅极驱动电流的速率二极管。