This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:有关 LM34927设计的问题

Guru**** 2502175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029667/lm34927-questions-about-the-design-of-the-lm34927

器件型号:LM34927

我想问您两个有关 LM34927的问题。
问题①
见数据表第17页的第8.2.1.2.1号
'如果次级(隔离式)输出电压明显高于或低于初级输出电压、则会转弯
建议比率小于或大于1。 通常根据选择初级输出电压
输入电压范围、以便转换器的占空比在最小输入电压下不超过50%。
如果 VOUT1 < VIN_MIN / 2、则满足此条件。'
是否有描述、为什么? 当它超过50%时会发生什么情况?
问题②
较早版本的数据表(SNVS799A-2012年4月- 2012年11月修订)
Fsw =输出电压/(10 ^-10×Ron)
但是、最新版本的数据表(SNVS799H–2012年4月–2017年11月修订)显示
Fsw = Vout/(K×Ron) K = 9×10 ^-11
它被描述为。 为什么它不同?

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q1:初级电感器需要 V*S 平衡,这意味着(Vin-Vout)*Ton<=Vout Toff, Vout=Vin*Ton/(Ton+Toff),这将满足<Vin_min/2, otherwise the primary inductor will be saturated. 的要求

    Q2: 进行了修改、以获得更好的精度来估算 Fsw。

    B R

    Andy