This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:解决方案选择

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176, LP8553, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029623/tps61176-solution-select

器件型号:TPS61176
主题中讨论的其他器件: LP8553LP8556

尊敬的团队  

客户希望选择 LED 驱动器的解决方案。

规格如下所示

输入电压:2.8V~4.5V

ILEed = 40mA/每通道

VLED=30V/4通道

 TPS61176能否支持此规格?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    TPS61176的每个输出仅支持高达35mA 的电流。 您可以查看 LP8553和 LP8556以获得更高的电流。