This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:电源管理论坛

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025177/tps62867-power-management-forum

器件型号:TPS62867

 请查看下面随附的电源部分。

从5V 转换为来自上述降压转换器的3.3、1.88和1.05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    根据数据表、不同输出电压下 VSET/ MODE 的电阻器建议值如下:

    • kΩ 输出3.3V、电阻= 205k Ω
    • kΩ 输出1.05V、电阻= 36.5k Ω
    • 对于1.88V 输出、您需要在反馈引脚上使用电阻分压器、因为电压选择表(数据表第11页)中未列出1.88V。 我 kΩ kΩ 使用电阻器、因为 R1=220k Ω 且 R2=100k Ω。

    除此之外、我认为电源设计是正确的。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    您对此还有其他问题吗? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:  

    如果您在这里没有其他问题、我将继续并关闭此主题。 您可以在此处输入您的评论、重新打开它。  

    谢谢!

    此致

    Sneha