This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157替代产品、结温

Guru**** 2516520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028681/lm5157-lm5157-replacement-junction-temperature

器件型号:LM5157

你好
我有疑问。

我将使用 LM5157。
我们无法使用它、因为市场上没有库存。

请告诉我是否有任何替换产品以及是否有任何产品名称。
引脚是相同的、需要类似的规格。
LM51571现已上市、但目前无库存。

此外
我将在仿真管中检查和设计它。
输入电压24V
输出电压40V、最高可达3~5A

如果仿真超过3A、则只有结温过高的警告。

我将设计一个散热器。 如果使用40V 5A、温度会上升多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您发帖至 E2E 论坛、

    遗憾的是、没有引脚对引脚兼容的器件可用。

    此论坛用于解答技术问题、但您可以联系

    客户支持中心提供有关设备可用性的帮助:

    https://ticsc.service-now.com/csm

    对于功率损耗、您需要计算占空比和流经开关的电流。

    借助数据表中的 RDS、ON 值、您可以得到开关 FET 的功率耗散、开关 FET 是主要贡献部分。

    然后可以使用 结至环境热阻计算温度升高

    这些文档有助于:  

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾没有兼容产品。

    如果我有任何疑问、我将缓慢地查找温度升高情况、并再次发布。

    感谢您的回答。