This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315RGFR 以替代 TPS53314RGFR

Guru**** 2436960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53314, TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029227/tps53315rgfr-to-replace-tps53314rgfr

主题中讨论的其他器件:TPS53314TPS53315

您好、管理员:

我有一个采用 TPS53314RGFR、12V 输入、3.3V 输出、3A 的设计、目前 TPS53314RGFR 无袜子、我是否可以使用 TPS53315RGFR 来代替 TPS53314而不进行布局更改? 是否有任何 BOM 更改?  

如果是、您可以给我发送一个 Excel 计算文件吗? 目前、我手头上有 TPS53314的 Excel 文件。 我能否使用该文件计算 TPS53315。 谢谢。

Alexh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53315和 TPS53314器件是相同的材料和 ATE 测试程序。

    通过 ddaniels@ti.com 直接向我发送电子邮件 、我将发送 Excel 计算工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应!

    这意味着我可以直接替换原理图上的53315? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以直接替换 SCH 上的 TPS53315。 请向 David 发送电子邮件以获取 Excel 计算工具。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的反馈。 因此、如果我将 TPS53314替换为53315、我不需要更改原始原理图上的组件值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 请向 David 发送电子邮件以获取双重检查和计算工具。

    谢谢、

    Lishuang