This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:发生过流时 TPS25925将会发挥什么作用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028380/tps25925-what-would-tps25925-act-when-over-current-happen

器件型号:TPS25925

我们的要求如下。

输入:5V (用于 USB)

输出:5V  (用于 USB)

最大功率输出:20W

当输出询问大于20W 时、IC 稳定输出5V/4A、不关断。

TPS25925是此应用的理想选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    让我来解释一下电子保险丝器件的工作原理。 它具有电流限制功能。 您将把电流限制设置为特定值。 在您的案例中、我们假设为4A。 当负载尝试消耗大于2A 的电流时 、电子保险丝器件将调整其阻抗并尝试将电流保持在4A。 现在,当 eFuse 处于电流限制时,输出电压将下降(<5V),因为 eFuse 增加了阻抗以限制电流。 因此功率耗散将小于20V。  

    电子保险丝器件还有 一个短路阈值、对于不同的电子保险丝、该阈值通常约为2*个电流限制阈值。 因此,当电流超过2*4=8A 时,器件将很快关闭,然后快速重新启动,以将电流限制为4A (美国时间)。

    我建议使用最新器件 TPS259470、TPS259472。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    还有其他问题吗? 我们可以关闭这个线程吗?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。