This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:电源设计评论

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028730/tps25947-power-design-review

器件型号:TPS25947

您好!

我们将 TPS259470ARPWR 用于12V 热插拔和 ORing 应用的设计。
电流要求为1.5A
请查看随附的原理图和计算器表、并提供有价值的反馈

此致、
Ashish Kumar Pandey
研究工程师
CDOT-Delhie2e.ti.com/.../TPS259470_5F00_Review.pdfe2e.ti.com/.../TPS25947xx_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    幸会!  

    请查看我的评论:

    1.我认为您正在进行电源多路复用,因为主器件的 AUX 信号将进入从器件的 OVLO 引脚。 因此、您无需在从器件的 OVLO 引脚上使用电阻梯。

    2.您已将 FLT 和 AUXOFF 拉至12V、这超出了引脚的绝对最大额定值。 请将这些引脚拉至小于5V 的电压

    输入 TVS 的最大钳位超过器件的绝对最大输入电压28V。 请选择 SMAJ16A 等 TVS、该 TVS 的钳位电压低于最大绝对电压28V。\

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashish,

    请告诉我任何进一步的问题。 我可以关闭此主题吗?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。