This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:输出显示2.5V

Guru**** 2383230 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028910/ref5050-output-shows-2-5v

器件型号:REF5050
主题中讨论的其他器件:DAC80502

尊敬的技术支持团队:

REF5050用于 DAC80502。

REF5050的预期输出电压为5V、但显示为2.5V。

输入电压为10V、我可以 使用示波器看到它。

如何提高5V 输出。 请参阅随附的原理图。

e2e.ti.com/.../DAC80502_2B00_REF5050.pptx

此致、

 TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我不熟悉 DAC80502、但内部2.5V 基准是否已禁用、因此 DAC80502可以接受来自 REF5050的5V 电压?  请参阅以下内容:   

    内部 VREFIO 为2.5V。  请参阅以下内容:

    此外、您能否断开 REF5050与 DAC80502的连接、并查看 REF5050是否输出5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  祝您好运、度过愉快的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    禁用的内部基准使 REF5050 5V 输出。

    感谢您的支持。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我很高兴听到输出现在为5V。  祝你好运!