This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找可重复编程开关稳压器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811, TPS63036, TPS62745, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025801/looking-for-a-reprogrammable-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS63811TPS63036TPS62745TPS63900

您好!

你好。 我有一位客户询问可重编程开关稳压器。 请参阅下面我们客户的查询、以供您参考。 非常感谢。

正在寻找可重复编程的开关稳压器、最好使用 I2C 接口、因为它需要易于编程。 我需要 Vout 至少降至1.8V。 输出电流最小值为500mA。 标称输入电压约为4V。

我遇到了 TPS63811、并拥有评估板。 数据表中的状态10uF 的输入电容就足够了、但对>3V 的输出进行编程会导致>1A 的电流浪涌。 评估板有一个150uF 的电解电容器、所以可以工作、但我需要找到补充、因为我没有用于大电解电容器的空间。 另一方面、如果您可以帮助建议如何使该芯片按照数据表中所述工作、这将是最佳解决方案

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    什么是输出电压范围和输入电压范围? 根据当前数据、您似乎需要降压转换器、而不是降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    标称输入电压为4V、但其摆幅可能低至3.5V。
    理想情况下、我们希望输出电压为1V 至3.6V、并且具有易于重新编程的接口和小型封装尺寸。 因此、我们接受了降压/升压模块 TPS63811、即使它仅降至1.8V 输出。
    我的主要问题是启动并运行该模块。 您的网站上提供的数据表和设计软件提到10uF 的输入滤波电容器就足够了。 但是、我们看到大约1A 的电流浪涌、该电流会对器件进行循环供电。 为了更好地理解这个问题、我们获得了评估板、结果发现它具有巨大的150uF (电解?) 滤波器电容器以及建议的10uF。 移除此储罐盖后、我们就能够重新产生电流浪涌问题。 有趣的是、数据表显示这具有"软启动"、这与我们看到的情况相反。
    您能不能帮助我们了解这一设计选择、因为我们无法在数据表或您的网站上找到任何信息。 如果需要150uF、我们将需要寻找一个替代方案、因为我们的电路板上没有空间容纳这一大型物品(大约7mm×4mm×3mm)。
    希望这有助于澄清一些问题。 请提供建议。
    此致、
    Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 我想跟进我的上一篇帖子。 非常感谢。

    此致、
    Ray Vincent  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    该器件的正常运行不需要150uF。  1A 浪涌电流也是器件在启动期间的正常行为。 假设这是一个5A 级器件。  

    150uF 有助于缓冲启动电流并减少电流浪涌。 但是、如果1A 浪涌电流是可接受的、那么这在实际应用中不是必须的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 请参阅以下客户对我们的回复的回复。 非常感谢。

    在我们的应用中、1A 电流浪涌是不可接受的。 由于电路板上没有空间容纳如此大的电容器、是否有另一种方法来减少这种浪涌? 请提供建议。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    我是否可以知道为什么不能接受1A 电流。 您提到 最小 IOUT 为500mA、最大 IOUT 是多少?

    什么是应用的 EE? VOUT 用于供电的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我的器件上肯定存在通信错误…最大输出电流将仅为120mA 左右。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    目前、我没有好的解决方案。 可能会减小输出电容器并在开始时将 VOUT 设置为1.8V。  

    首先、由于启用 IC、是否有任何方法可以为输出电容器充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 除此之外、还有其他解决方案吗? 客户方面似乎不能正常工作。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    我们是否可以建议使用不包含 I2C 功能的低电流器件? 但我们可以通过 FB 引脚添加信号来更改 VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    请务必分享、因为我可以看到它是否适用于我们的设计。 分享适用的 P/N 和数据表以及任何其他信息。

    ‘,我不知道您通过向 FB“添加信号”来更改 VOUT 的意思。 请详细说明。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent

    像 TPS63036这样的解决方案怎么样? 并使用中介绍的方法更改 直流/直流转换器的输出电压调节方法(TI.com) 

    从输入/输出电压范围来看、具有旁路功能的降压转换器似乎更好。 (我只支持升压、因此我不清楚降压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    您是否有 TPS62745的降压/升压版本? 最好也具有更宽的范围。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    你好。 我们最新客户的查询是否有任何更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    TPS63900具有外部引脚、可更改其输出电压。 但该器件无法在运行期间更改 VOUT。 这意味着在更改引脚中的电阻器后、器件需要进行 EN 切换。