This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:从限流事件中恢复条件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029272/tps2065d-recovering-condition-from-current-limit-event

器件型号:TPS2065D

您好!

我们的客户询问了 TPS2065D 如何从电流限制条件、闭锁或自动重试中恢复。 当我检查数据表 "8.3.4电流限制"时、它说  

"该器件会限制流向 IO 的电流、直到过载情况消失"。

我们是否了解 TPS2065D 电流限制在自动重试模式下的工作原理、即每当输出电流降低到正常工作电流时、恢复电流限制或短路条件。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果处于过载状态、它将自动重试。  当移除过载状况时、它将停止自动重试。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢。

    我们了解到 TPS2065D 是自动重试 OCP。 您是否还想告诉我们它是否有自动重试打嗝计时器,即已释放等待计时器 OCP 以重新启动?

    我的理解是、一旦 OCP 条件释放、TPS2065D 就不会再次启动这样的计时器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2065D OCP 如果热温度上升135度、则会进行热循环。 根据迟滞、启动时间不是固定的。

    如果您使用自动重试功能、将 FAULT 连接到 EN 引脚、则启动时间大约为1.4ms。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。