This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630-33EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029504/tps2663-tps26630-33evm

器件型号:TPS2663

您好专家、

我注意到、当 OVP 被触发时、TPS26633将自动进入电压钳位状态。 电压钳位的持续时间为162ms。

我的问题是、如果故障在持续时间内消失、TPS2663能否恢复正常工作状态? 对于 OCP 持续时间、同样的问题又如何呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    是的、如果故障以162ms 的时间消除、器件将返回正常工作状态。 但请注意,如果器件功耗(VIN-VC)*Iout 导致器件热关断,则器件将关闭并根据 MODE 引脚设置作出响应  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉 、我的描述不准确导致了误解。

    我的问题是、如果故障 在持续时间结束前消除、TPS2663能否恢复正常工作状态?

    例如:在 t0时、发生 OV 故障、然后 TPS2663进入 OVC 级。 100ms 后(仍处于 OVC 持续时间内)、故障被清除。 TPS2663能否立即恢复正常工作状态? 或者 TPS2663在162ms 后恢复正常状态?(假设未触发过热保护)

    谢谢、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    是的、如果故障在162ms 之前被移除、则返回正常运行

    此致、Rakesh