This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS61032 PCB 布局

Guru**** 2770495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61030EVM-029, TPS61023, TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027348/tps61032-tps61032-pcb-layout

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61030EVM-029TPS61023TPS61030

您好!
关于案例 CS0634034和 CS0558572、这里是我的更新设计。 我请求您查看布局。 我尝试将其与 TPS61030EVM-029电路板相匹配、并将组件放置得更近。 我选择了相同的建议电感器/电容器、并将其放置在 IC 附近。 此外、IC 轨道的宽度略高(正常为10、而该 IC 周围的轨道为15)。 我连接了整个设计电路和 PCB。 虽然我还仅附加了升压器 IC TPS61032部分的布局和电路。
请查看!

组件:钽电容器-固态 SMD 100uF 16V 20% C 外壳保护 www.mouser.de/.../594D107X0016C2T 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 1206 10uF 6.3V X5R 20% www.mouser.de/.../C3216X5R0J106M 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0805 2.2uF 10V X5R 20% www.mouser.de/.../C2012X5R1A225M 固定电感器7uH 4.5A www.mouser.de/.../CDRH104RNP-7R0NC

PCB LayoutPart of the PCB using TPS61032TPS61032 Layout Part Onlye2e.ti.com/.../Schematic_5F00_escooter_5F00_sajjad-_2D00_-rev5_5F00_2021_2D00_08_2D00_12.pdf
很抱歉重复出现。

感谢大家的期待。

此致、
Sajjad Hussain、TECO、Kit Germany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sajjad、

    感谢您的联系。 下次请通过 E2E 聊天与我私下分享原理图和 PCB 布局。  

    对于案例编号、我无法找到它。 如果背景很重要、您是否会想到直接分享此处的链接?

    我假设您希望我查看电路板上 TPS61032的原理图和 PCB 布局、对吧?

    您是否想让我知道以下信息? 非常感谢!

    • 输入电压(VBUS2)
    • 最大输出电流  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答。

    抱歉、上一个问题链接是:

    https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=6060d9f81bb47410ad92ba63164bcb6a&view=csp
    https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=f01551731bb5b014ad92ba63164bcb93&view=csp

    是的、我基本上想回顾 PCB 布局。 因为我遇到了一些问题(在以前的情况中)。

    [引用 userid="368649" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027348/tps61032-tps61032-pcb-layout/3798171 #3798171"]输入电压(VBUS2)[/引用]

    VUSB2等于 VUSB 为5V。

    [引用 userid="368649" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027348/tps61032-tps61032-pcb-layout/3798171 #3798171"]最大输出电流 [/quot]

    最大输出电流为1.A

    直到现在为止、PCB 和原理图如下所示。

    原理图: e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_escooter_5F00_sajjad-_2D00_-rev4_5F00_2021_2D00_08_2D00_15.pdf

    PCB: e2e.ti.com/.../PCB_5F00_PCB_5F00_PNR_5F00_R12_5F00_2021_2D00_08_2D00_15.pdf

    电源方框图:

    2. 设计制造的原理图和 PCB。 在这里、我基本上修改了 TPS61032布局。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_escooter_5F00_sajjad-_2D00_-rev5-copy_5F00_2021_2D00_08_2D00_15.pdf

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_PCB_5F00_PNR_5F00_R13-copy_5F00_2021_2D00_08_2D00_15.pdf

    基本上、我有一个 MCP73871充电管理 IC、它从 USB 或充电器获取输入。 它用于为3.7锂聚合物电池充电、然后驱动 TPS61032升压器 IC 为其余电路产生5V 电压。  当 MCP 由电池驱动时、升压 IC 的输入为(3.7至4.2V);当 MCP 由 USB/充电器提供时、升压 IC 的输入为5V。

    当电池过度放电且产生的电压低于3V 时、TPS61032会发生什么情况? 我不知道、在过充或过放电情况下、我是否需要电池保护 IC 来断开电池、MCP 不会产生任何输出、因此 TPS 不再派生、因此仍然是安全的。 我还认为、由于电池过度放电、我的 TPS61032现在可能已损坏、并且电池的电压非常低、升压器 IC 尝试从电池获得更多电流以输出5V 电压、在此过程中、它会损坏。

    很抱歉不便。 这是我第一次体验充电电路。

    感谢您的期待和等待响应。

    谢谢、此致

    Sajjad Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sajjad、

    首先、请允许我检查您的工作规格。 升压器 IC 的输入为(3.7-4.2V)或5V、输出为5V、因此我们需要直通功能(5V 至5V)。 但 TPS6103x 不具有此功能、因此 在输入为5V 时无法生成5V 电压。

    由于我认为此设计已经布局了多个版本、您是否更愿意更改另一个 IC 或让 系统在5V 至5V 电压下无法正常工作? 如果首选另一个芯片、建议使用带直通的 TPS61023。

    BTW  上一个案例链接 不存在、您是否介意 直接重新共享此威胁中的内容、或者您的最新答复中包含了所有重要内容。

    请告诉 我您的最新决定 、我们可以继续审查布局或根据其他芯片进行重新设计。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。  

    [引用 userid="485606" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027348/tps61032-tps61032-pcb-layout/3798644 #3798644"]升压器 IC 的输入为(3.7-4.2V)或5V、输出为5V、因此我们需要直通功能(5V 至5V)。 [/报价]

    TPS6103x 的数据表显示 :输入电压范围:1.8V 至5.5V

    此外、当电路板有5V 输入时、我将获得5V 电压。 在 第一个案例中、我讨论了在 TPS61030中运行时出现的问题、然后切换到 TPS61032、并且一直在正常工作。 但在对电路板进行彻底测试期间、我发现2-3天后 TPS61032损坏。 在连接电池(充电情景)时、我用5V 充电器为我们的几个电池供电。 然后、我拔下充电器、让电路板由电池供电。 但它在一段时间后失败了。 当它发生故障时、在这些测试期间它由3.7V 电压供电。 我一直随机监控电池电压、但在 TPS61032损坏时错过了检查电池电压的机会。 我的疑问是、电池电压可能太低、电池无法为 TPS61032提供足够的电流、并且电池已损坏(这是我的猜测)。

    这就是为什么我考虑使用电池保护 IC 在电池电压过度放电时断开 MCP73871 IC 的电池的原因。

    您是否认为这也可能是一个问题?

    考虑到上述情况、您仍然认为我们应该将 TPS61032替换为 TPS61023。 在我的案例中、当直接由5V 充电输入供电时、它工作了4天。

    上一个案例:

    https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=6060d9f81bb47410ad92ba63164bcb6a&view=csp

    https://ticsc.service-now.com/csm?id=ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=5be6650f1b3d70d0ad92ba63164bcb6d&view=sp

    感谢您的回答。

    Br、Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我的情况类似、下面的文章还显示它可以使用+5V 输入电源。

    https://electronics.stackexchange.com/questions/94518/powering-5v-device-with-usb-and-or-battery

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sajjad、

    数据表中的图7未显示 Vout。 TPS6103x 是升压芯片、通常 Vout 应高于 Vin。 当 Vin=5V 时、它的输出电压可能为5V、但纹波可能很大。 因为我目前没有 EVM、您能否进一步检查 Vout 纹波、电感器电流纹波和 SW 引脚波形? 大纹波可能会损坏系统。

    TPS6103x 的 UVLO 电压为1.5V、峰值电流限制为4A。 通过您的描述、输入电压是否会低于1.5V?  我认为最好测试 Vin 电压和电感器电流波形以进行确认。

    此致、

    俞宗怡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将使用显微镜检查电压纹波。 但如何检查电感器电流纹波?

    我已经使用 Adafruit 评估板检查了 IC、它已经工作了5天。 即、当 Vin=5V 时、它提供5V 电压。

    此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将再次进行总结。

    我使用 MCP73871充电 IC 为3.7锂离子电池充电。 该 IC 可以从充电器或电池获取输入、并相应地生成输出。 TPS61032用于将 MCP73871的输出升压到5V、以驱动其余系统。 系统方框图如下所示:

    • MCP73871在仅连接充电器/USB 时提供5V MCP73871提供
    • 当充电器/USB 和电池连接时、MCP73871提供5V 电压
    • 仅连接电池时的电池电压

    我的问题是:

    1. 我们是否仍然需要电池和 MCP73871之间的电池保护 IC 来防止过度放电?
    2. 如果我们需要、有人可以提出任何建议吗?
    3. 如果没有电池电压变化、电池电压约小于1.8V 且充电器未连接、TPS61032是否仍能提供2A 左右电流、该怎么办?
    4. 我将升压器 IC 替换为  TPS61023。 我仍然需要任何电池保护 IC、以确保 TPS61023 具有足够的输入、并且电池电量不会过低。

    感谢您的观看。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:

    示波器显示以下波形:

    未连接到电路板时、输入电压为1.5V

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2021_2D00_08_2D00_18-at-01.18.22.mp4

    连接到电路板时、输入为2.5V

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2021_2D00_08_2D00_18-at-01.19.16.mp4

    TPS6103x 评估板的3.5V 输出

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2021_2D00_08_2D00_18-at-01.19.43.mp4

    4.通过 SW 输入

    .e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2021_2D00_08_2D00_18-at-01.20.08.mp4

    此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sajjad、

    1.我认为我们需要找出导致 TPS61032损坏的原因。 您提到的目的是我们需要电池保护 IC 来保护 TPS61032吗? 通常、如果输入电压非常低、芯片不会损坏。 我认为大纹波可能会导致此问题。  

    2.如果我们决定添加 电池保护 IC、我可以添加相应 的同事 来提供帮助。

    3.如果 Vin 降低以触发 UVLO (1.5V)、芯片将关断、开关将关断。 在1.5V 至1.8V 范围内、芯片 尝试运行、但无法确保技术规格。

    4.如果目的是保护 TPS61023、我认为我们也不需要它。 使用 电池保护是否存在任何其他问题? 例如保护电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、我只是担心 TPS61032为何会损坏。 我想添加保护 IC 来保护它。 但我认为 TPS61032不需要它、因为它将在电压较低时关断。

    2.也许,它对战斗本身很有用。

    我对其进行了测试、当 VIN 小于1.7V 时、它将被关断

    4.我只是猜测保护  TPS61032、但如果损坏的原因是纹波、那么我们当然不需要它。

    那么、如何降低纹波呢? 还是应该将 TPS61032替换为 TPS61023? 但  TPS61023的输出电流更小、我需要至少1.5A 的输出电流、我们还有其他直通功能吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sajjad、

    您可以浮动电感器的一个焊盘并焊接一根导线、然后使用电流 表通过导线来测试电感器电流。

    1、  连接到电路板时、图2中的输入峰值下降了多少? 是该 Vin 还是 SW? 在 Vin 处有这个峰值是很奇怪的。

    2.通过输出纹波、纹波大约为100mV-200mV、PWM 中的纹波通常不会太大。 我认为芯片在 PSM 模式下工作、电感器电流可以进一步确认它。

    在 PSM 模式下、纹波较大、环路不工作。  我们在此规格中未使用此芯片、可能会导致损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我今天将测量电感器的电流。

    这是 VIN (5V)的波形和评估板的输入。

    另一个要点: TPS61032未在评估板上损坏(经过5天测试、但在我的板上损坏(2-3天后)。 因此、我注意到、我的 PCB 布局可能不是很好、而且我的电感器规格也不是很好。 我在评估板上使用了2.5A 规格电感器、其电流为4.5A。
    这就是我也关注布局/组件的原因。 如果我们的布局/组件良好、TPS61032的寿命会延长。 我不知道!  

    我们必须最后确定原因。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sajjad、

    请测试电感器电流以进一步确认。 我认为 TPS61032无法正常生成5V 至5V 电压。  

    由于我认为此设计已经有多个版本的测试板、您是否可以更改 IC? 如果可以、我可以建议更改其他 IC 以确保安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我现在无法测试电感器电流、因为我无法使用电流探头来测量示波器。 我一拿到它就会回来。

    但我使用了不同的输入电压、即3V 至5V、并在示波器上看到输出电压为5V、但纹波在167mv 至210mv 之间变化。

    从 TPS61032 到 TPS61023  

    我已完成5V 输出的 TPS61023的设计和布局修订:

    1.您能否查看原理图:

    2.在正常情况下、此电路与 TPS61023的电流可提供1.5A (最大值)电流与1A 电流吗?  

    3.您能检查一下它的布局吗?

    请记住、这些组件与 TPS61023EVM-052 ( https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS61023EVM-052?qs=BJlw7L4Cy78hIEUz%252Bz9fXw%3D%3D)中使用的组件相同

    5.完整的原理图是:

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_escooter_5F00_sajjad-_2D00_-rev6_5F00_2021_2D00_08_2D00_19.pdf

    6.完整的 PCB 布局为:  

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_PCB_5F00_PNR_5F00_R14_5F00_2021_2D00_08_2D00_19.pdf

    谢谢、此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sajjad、

    当输入为3-5V 时、输出纹波不应太大、您可以通过最小 GND 环直接测量 C16纹波进行测试。

    我想您现在有两个选择。

    1.继续使用 TPS6103x。    从5V 到5V、TPS6103x 将具有较大的纹波、通常 我们不会在输入电压≥输出电压时使用它、但它可能会产生5V 电压、并且不会因为我认为的大纹波而轻易损坏。 电流限制将保护芯片。  如果不方便更换新芯片、但需要注意大纹波、则可以维护 TPS6103x。 我认为可以优化布局以避免损坏。  以下是我的建议。

    原理图是可以的。

    对于布局、Cin 的接地线路应更宽、并放置多边形、建议在此区域中添加更多过孔。

     建议 TPS6103x 的接地引脚放置多边形并添加足够的通孔。

    COUT 环路对于升压非常重要、因此 Vout-Cout-GND 的最小环路面积。  放置多边形(宽布线)并在此 GND 区域中添加更多过孔。 确保  第二层上的 GND 区域已完整。

     

    建议将信号环路(FB 环路) 与电源环路分开。 R30 GND 焊盘可直接连接(聚合)到芯片的 GND 引脚(而非 PGND)。

     

    我看不到第二层、但我认为它分为3个部分:VIN、Vout、GND。 请确保 GND 部件完整且完整、尤其是 Vout 环路以及芯片和 SW 下方。

    2.更改为 TPS61023。 电流限制为3.7A、因此可在 Vin=3V 以上输出1.5A 电流。  原理图也可以、如果不需要测试环路稳定性(波特图)、则可以省略 R26。  

    建议将 COUT 放置在与 数据表中的 EVM 和布局示例类似的位置。 Vout-Cout-GND 的环路面积应最小。  

    Cin 的接地线路应更宽、放置多边形并在此区域中添加更多过孔。

    GND 面积(多边形)也很重要。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细回答。

    我只有两层。 顶部是布线层、底部仅是接地层。

    修订了 TPS61032布局

    修订了 TPS61023布局

    这是否得到了改进?

    此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sajjad、

    修订 了 TPS61032布局

    我认为对于大多数 PCB  制造工艺、过孔不能放置在焊盘上、建议将这些过孔放置在靠近 焊盘的位置。

         

    通孔第二层全部为 GND、但由  其他信号线的不同部分隔开。 例如、Vout-Cout-GND 环路很重要、但 C17和 C18的 GND 将环回 IC 的 PGND、因为第二层的 GND 由多根导线切断。 关键 GND 环路应保持完整。

    C16是最近的 Cout、建议 放置多边形(宽布线)并在此 GND 焊盘中添加更多过孔。

    可以省略 R30 GND 焊盘的过孔。

    修订了 TPS61023布局

    建议按如下方式放置 COUT 和 SW、这是数据表和 EVM 的布局。 将 Cout 的 GND 放置在第一层、以最小化该环路

    TPS61032中的问题也很重要。 例如、第二层上的整个 GND。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!

    修订 了 TPS61032布局

    我从 IC 焊盘上移除了过孔。

    我从该部分下的第二层移除了导线、以便接地层看起来是整个。 放置更多过孔。

    围绕 C16放置的多边形。

    移除 R30的过孔。

    修订 了 TPS61023布局

    我还根据您的建议更改了 C16和 C25的放置。 此外、在考虑区域内从其他网络中清除底部接地层。

    希望现在更好?

    此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果可能、您能否为我的3.7V 锂聚合物电池设计推荐电池保护 IC。

    此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sajjad、

     所有组件焊盘中的通孔都应更换、而不仅仅是 IC。

    抱歉、我不熟悉  电池保护 IC、如果需要、您可以开启新的威胁、相应 的同事可以为您提供帮助。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。  

    在制造 PCB 时、焊盘上的通孔不会出现问题。 我们在上一个制造的 PCB 中的某些组件的焊盘上也有过孔。

    如果这不会影响 IC 的性能、我会将其保留为原样、那么对于该 IC 而言、我要更改它至关重要吗?

    谢谢、此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在这里已经从组件的焊盘上拆下了过孔。

    修订 了 TPS61032布局

    修订 了 TPS61023布局

    谢谢、此致、

    Sajjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sajjad、

    我不太 确定它是否会产生影响、因为我们通常会将过孔放置在靠近焊盘的位置。 我认为这两个都可以。

    此致、

    俞宗怡