This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:36V 输出/10mA 升压转换器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LMR64010, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029279/lmr64010-36vout-10ma-boost-converter

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件:LM5157TPS55340

大家好、

我正在寻找支持以下要求的升压转换器。

LMR64010、TPS55340和 LM5157将是备选器件之一、但对于以下要求、建议使用哪一款升压转换器?

我检查了占空比和最小导通时间、但如果我需要关注任何其他参数、请告知我。

[要求]

输入电压:10V 或24V

输出电压:36V

输出电流:~10mA

Fsw:更高的开关频率、可隔离模拟器件。

占空比= 1-Vin /(Vout+VF)= 34%(24Vin)、73%(10Vin)※Vf=0.5V

LMR64010: 73%(10Vin)< 87%最大占空比

TPS55340: 最大占空比为34%(24Vin)、73%(10Vin)< 89%

LM5157: 最大占空比为34%(24Vin)、73%(10Vin)< 80%(RT=90.9k)

此致、

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    所有三个器件都应适用于此应用。 您可以向客户推荐这三款器件、并让他们做出决定。