This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 放大器;MPPT 查询(&A)

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028085/pfc-mppt-query

主题中讨论的其他器件:UCC29910A

您好!

我有一个变速发生器、固定电流@~500mA、可变电压。 它具有大约3欧姆的串联电阻、本质上是电感。

电压与决定交流频率的速度有关。 空载时的范围约为3-80V、频率为双倍、因此频率为6-160Hz。 在最大速度和 MPPT 下、集线器上的电压不超过20V、这种情况下的电流是固定的、会产生绝对的10W 功率饱和。

为了根据频率抵消电容中的电感相位 I 开关、我们的想法是以不同的量进行开关以覆盖频谱。 这不是完美的、但可以减少内核损耗。

我很难找到、因为 PFC 几乎完全用于无法达到 MPPT 的主电源环境、而 MPPT 是如何应用于更小的发生器的。 考虑下图、其中功率进入超级电容器、然后升压到负载。 负载(例如 USB 器件)具有不受控制的电流消耗、因此它由具有 UVLO 的存储器提供、以便在无法满足要求时关闭。




PFC 保持电压、但我确信我需要执行另一个步骤(图中缺少)、即流入超级电容器的电流调节器。 假设我使用此芯片或类似器  件使用有源 PFC 路由、则 LC 阻抗接近于零、因此 MPPT 是阻抗(发生器的串联和并联电阻)和频率的来源计算。 知道这一点后、假设 PFC 生成固定的直流电压、假设电容器电压小于该电压、并且假设进入超级电容器的电流调节是 CCM 模式下的另一个降压、我应该能够-

1.确保 APFC 将发生器中的损失保持在最低水平。
2.通过改变电流调节器的占空比、在给定的速度/频率下提取最大的功率。

我的理解如何?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我不熟悉 MPPT、很抱歉不对您的想法发表评论。

    对于 UCC29910A、它专为85/264VAC 的交流线路输入而设计、如果您希望在5-100VAC 的条件下使用、我建议您订购 EVM 进行评估。

    顺便说一下  、UCC29910A 降压 PFC 之后的总线电容电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当输出的等效电阻等于输入的阻抗时、可实现 MPPT。 在使用 APC 的完美世界中、LCR 将成为 R

    超级电容器上的电压将为5V 峰值、但将从0V 开始。 如果没有电流调节器、它将显示为短路。

    UCC29910A、我没有过多地了解它、而是我确认 MPPT 方法后的阶段、但我希望很难 找到一个在电源线电压之外工作的芯片。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    你是对的。

    如果您有专用控制器问题,则可以创建新的帖子。

    谢谢。