This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:TPS82150启动时间

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028451/tps82150-tps82150-start-up-time

器件型号:TPS82150

你(们)好

我想询问 TPS8282的启动时间。

我使用 PSpice for TI 模拟了 TPS8245的启动序列。

我使用此 IC 从12V 转换为5V、3.3V、1.8V、1.2V 和1.0V。

启动顺序如下

 第一次启动:5V、1.0V

 第二次启动:1.8V、1.2V (使用由1.0V IC 制成的 PG)

 第三次启动:3.3V (使用由1.8V IC 制成的 PG)

我注意到、所有 电压 IC 的启动时间都不同。

CSS/TR 电容值在所有电压 IC 中均为470pF。

根据数据表、我认为启动时间将由公式(7)决定。

因此、我认为所有电压的时间都是相同的、因为电容器具有相同的电容。 您能告诉我它们有何不同之处吗?

此致

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Nancy 将很快帮助您解决此问题。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我将关闭此帖子并在新帖子中回复。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    很抱歉迟到了。 输出电压上升时间与软启动斜升时间不同。 软启动斜升时间可通过数据表中的公式进行编程。 软启动电压只能斜升至0.8V。 该时序与所有不同输出电压的公式相匹配。 但在0.8V 之后、输出电压上升时间不受软启动控制。 因此、5V 的上升时间比1.8V 更长。 有关详细信息、请参阅我的仿真幻灯片。

    谢谢、

    Nancy  

    e2e.ti.com/.../TPS82150-Soft-start-Pspice-simulation.pptx