This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:激活电流限制时的 IC 功率耗散

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029230/lmzm23601-ic-power-dissipation-when-the-current-limit-is-activated

器件型号:LMZM23601

尊敬的专家:

我的客户希望知道激活电流限制时的 IC 功率耗散。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

过流保护电路工作时的结温和 IC 损耗是多少?
VIN = 24V、Vout = 3.3V、输出对地短路

此外、您能否了解如何计算它。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在输出端发生短路事件期间、LMZM23601最初将尝试通过折返频率并在 HS 电流限制和 LS 电流限制之间切换来提供尽可能大的电流。 这将导致 IC 温度最初上升。 在 HS 和 LS 电流限制之间切换一段时间后、断续模式将激活、以防止超过最高结温。 只要输出端存在短路、断续模式就会保持激活状态。  

    要估算短路期间 IC 的功率耗散、首先使用数据表中的图13来计算输入功率当输入电压为24V、输出电流为1A 时的输入功率。 根据图、功率耗散为1.1W。

    引脚(W)=输出功率(W)+输出功率(W)=(3.3V*1A)+ 1.1W = 4.4W 输入功率。

    在短路事件期间、器件可提供的最大输出电流约为1.2A。  

    假设输出短路时输入功率相同、并且从 Vout 到 GND 有100m Ω 的电阻。

    PoUT = 1.2A*1.2A * 0.1Ohm = 144mW

    Ploss = 4.4W - 144mW =在电流限制切换时 IC 耗散的~4.3W 功率。  

    当断续模式被激活时、这个功率耗散只会在一小段时间内发生。 假设图34中的水平除法为1ms、则断续期间的平均功耗为:

    P =(0.5/6)* 4.3W =~0.3W。

    请注意、我在上述估算中做出了很多假设。 如果可能、客户应使用 EVM 进行验证。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的回复和准确解释。

    我将与客户分享您的答案。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一