This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:独立模式下充电速度非常慢

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027833/bq24295-very-slow-charging-in-standalone-mode

器件型号:BQ24295

您好!

我不知道为什么该 IC 不会为我的电池充电。  如果我将其插入计算机的 USB 3.0端口、它的充电电流大约为56mA。  如果我将其插入台式电源(D+和 D-短接)、我可以看到充电电流对输入电压非常敏感。  在4.7伏时、它根本不充电...

输入电压 充电电流
4.7伏 0mA
4.8伏 12mA
4.9伏 20mA
5.0伏 50mA  
5.1伏 65mA  
5.2伏 85mA  
5.3伏 90mA
5.4伏 100mA
跳过几个... (笑声)
6伏 125mA

我在具有微控制器的系统中使用此功能、但我现在不想为其编写代码。 我只想在独立模式下使用此充电器。  也许在未来的修订中、我们会为它编写代码-但现在不会。

所附为原理图。  "nFuel Gauge _charge _en"来自电量监测计 IC。  它将使能充电(BQ24295的引脚9)拉至低电平、以使能充电。

TS 引脚的读数为3.04伏、对应于20°C (非常精确)。  分压器可能连接到缓冲器以读取温度、但现在未使用。

VIN-5V0为5.15V 、同样、充电电流约为80mA

VREGn 的读数为5.08伏。  

VSYS 读数为3.73伏、我的锂离子电池读数为3.62伏。

星形接地位于 IC 下方的焊盘上。

STAT 引脚为低电平-因此它认为它正在充电。  但为什么这么低呢?

我无法读取任何寄存器。  如何提高充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想提一下、我移除了 USB 电源、并在 VbatPack+和 GND 之间应用了电流限制源、它会以我的台式电源上设置的电流限制为电池充电。 这只是为了显示问题来自电池充电器 IC (BQ24295)、而不是我的电池安全电路或电量监测计。

    从我的原理图片段中可以看到、我现在绕过了电池安全电路来测试电池充电器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人能够对此提供一些见解?  我该怎么做才能使充电电流上升?  请尽快提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。

    您能否 读取充电器的所有寄存器值? 常见问题解答3和8.3.2.2 d/s 上的动态电源管理对您的问题有帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何读取寄存器值? 我是否需要下载软件工具?  您能否提供链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够弄清楚如何读取寄存器。  下面是一个屏幕截图。  我改变了一些价值观、试图使其正常工作、但没有什么帮助。  此屏幕截图显示了插入后(在我进行任何更改之前)的立即外观。

    谢谢、
    Monnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是、我尝试重置看门狗计时器并将其禁用、但充电电流仍然不会上升。  我尝试操纵我能想到的一切、但它仍然不会上升。

    我还像您建议的那样在数据表中查看了 DPM、我不在 DPM 中、我的输入电压大约为5伏、但同样如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 显示"电源不正常"(REG08[2]=0)。 请在示波器上监控 VBUS 引脚电压并进行检查。 有关详细信息、请参阅8.3.1.4 d/s 上的直流电源上电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、我操作了所有按钮、但它不起作用。   重置该错误后、我又尝试了几次、电源不正常故障没有恢复、但充电电流仍然没有恢复。

    我将在 VBUS 引脚上获取电容器的示波器屏幕截图、并在今天晚些时候发布。  我希望这是问题、因为解决方案可能像增加输入端的电容一样简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 VBUS 引脚电压的一些示波器截图。  我添加了一个0603 50V 1uF 电容器、然后再次进行测量、因为我知道我在电路板上使用的是0201 6.3V 1uF 电容器。  因此0201 1uF 电容器可能远小于1uF。  没有明显的变化。  示波器上的波形看起来是相同的、充电电流没有变化。  我将从寄存器获取读数、并在我在这里发布图片后发布。

    我在示波器上注意到、当我不向引脚施加5V 电压时、VBUS 上的电压保持在大约4.7伏。  您可以在这里的一个示波器截图中看到这一点。  这是否意味着内部(MOSFET RBFET Q1)不工作?  它是否卡在打开位置?  这是否会对这些器件造成 ESD 损坏?

    首先是启动时的 VBUS -它显示 VBUS 在我打开 VBUS 之前有4.7伏的电压(这是正常的吗?):

    以下是运行一段时间后的 VBUS:

    此处是显示最小纹波的 VBUS 交流耦合。  我在接地测试点从电路板的另一侧拉接地、因此纹波可能不是来自电池充电器、而是来自另一个 IC -我不确定。

    下面是一个原理图片段、其中显示了电容器的基准电压:

    以下是两个显示添加的1uF 0603电容器的快照:

      

    正如我说过的、我将再次看到一个屏幕截图、其中显示了寄存器、并将其放置在后续帖子中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是寄存器屏幕截图。  我注意到、它说 VSYS 未处于调节状态。  这听起来不正确。  接下来、我将看到 VSYS 和开关节点(SW 引脚)的屏幕截图。  但首先、这里是寄存器屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  下面是 VSYS 的示波器截图、第二次是 SW 引脚:

    感谢您的支持。  我期待着让该充电器为我的客户工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、当我拍摄 VSYS 和 SW 引脚的屏幕截图时、我注意到电池根本没有充电。  这是另一个以大约80-100mA 的电流充电的屏幕截图。  我不确定它为什么不充电、但现在它正在充电、我又拍摄了寄存器的屏幕截图、现在它再次显示"在 DPN 调节中"。  但 Vbus 看起来和以前一样。  为5V、无纹波。

    总之、现在再次是 SW 引脚、它正在充电:

    充电时寄存器的另一个屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 显示器件处于 DPM 调节状态。

    当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(REG00[2:0])或电压会降至输入电压限制(REG00[6:3])以下。 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始下降。 有关详细信息、请参阅8.3.2.2动态电源管理(DPM)。

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq24192-bq2419x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq24190-bq2419x-bq2429x-faqs。 常见问题解答3对您的问题也很有帮助。

    谢谢、

    宁。