This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:为 PG 供电

Guru**** 2506705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029314/bq25600-power-on-to-pg-ready

器件型号:BQ25600

您好!

我的客户正在尝试使用外部直流适配器访问从"上电"到 I2C 就绪的时间?

PG 需要多长时间才能在上电后变为低电平?

访问 I2C 之前、我们是否必须等待 PG 变为低电平?

目前、我们看到从施加到 PG 的直流适配器开始变为低电平的时间大约为300ms。 这是正常的吗? 我们是否有这方面的规格?

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、

    具体取决于输入源类型。 完成输入源类型检测后、/PG 变为低电平。 有关详细信息、请参阅8.3.3从输入源上电。

    不可以、在 POR 之后 I2C 很快就会就绪。 请参阅 d/s 上的8.3.1上电复位(POR)

    请参阅 d/s 上的图30以了解示例。

    谢谢、

    宁。