This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:原理图检查和占空比调节

Guru**** 2519260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028075/lm5022-schematic-check-and-duty-adjust

器件型号:LM5022

你(们)好

客户使用 TI LM5022作为反激式升压来提供 PoE、PCB 变压器发生在客户烧毁的情况下。

温度超过130°C 产品规格:

VIN = 20 ~ 58V

PoE 输出电压= 58V

功率约为32W

VIN=58V 满负载效率为77%

VIN=20满负载效率为88%

您能否帮助查看下面的 LM5022原理图以及任何调整需求、以及如何调整占空比

谢谢

e2e.ti.com/.../IJG7001_2D00_V02_5F00_20190903A-_2800_5_2900_.PDF

 e2e.ti.com/.../POT3019_2D00_001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您报告此问题。  您还可以分享变压器数据表吗?  示波器图片看起来像当前信号。  您能告诉我们您在哪里测量它吗?  电压是多少?   此图的工作条件是什么?   您是否还可以在示波器上显示相同的信号、但再显示几个周期、并添加 MOSFET 漏极电压?   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何调整占空比?

    示波器图片是黄色箭头下方的当前信号测量位置

    (VIN 58v 至58v 满负载)

    vin20v 30%Duty 如下所示

    VIN 58v 10%占空比如下

    vin58v 满负载 Vds 波形

    e2e.ti.com/.../4478.POT3019_2D00_001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  恐怕您的200V 肖特基二极管额定电压不支持58V 输入电压: 最大反向电压大于290V (4x 58V +58V = 290V、则其顶部会出现过冲)。  您能否监测二极管电压进行确认?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持、将散列型电压测量到320V、

    客户将调整变压器

    最初在初级侧为5圈,在次级侧为20圈,在辅助侧为4圈

    换至初级侧10圈、次级侧20圈、辅助侧4圈

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的更新。 这听起来更好、他们应该再次检查二极管电压。   还要仔细检查一次侧尺寸 MOSFET VDS。  

    此致、

    Youhao