This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 不是两节电池的充电器

Guru**** 2551610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029221/bq25703a-bq25703a-is-not-charger-for-two-cell

器件型号:BQ25703A

  我们将 BQ25703A 充电用于两节电池、输入电压为5V、但无法为两节电池升压充电、充电器满电压为8.6V。 如下所示的寄存器:

REG0x00:0x20e

REG0x02:0x9c0

REG0x04:0x2220

REG0x06:0x200

REG0x08:0xa00

REG0x0a:0x0

REG0x0c:0x1900

REG0x0e:0x2800

REG0x20:0xac00

REG0x22:0x0

REG0x24:0x2800

REG0x26:0x1300

REG0x28:0x800

REG0x2a:0x2500

REG0x2c:0x4a4a

REG0x2e:0x7840

REG0x2f:0x1078

REG0x30:0x210

REG0x32:0x2b7

REG0x34:0x0

REG0x36:0x4a54

REG0x38:0x8120

REG0x3a:0xA0ff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 对于2节电池应用、BQ25703A 可从5V 输入电压升压。

    您能否禁用 EN_EXTILIM 并将输入电流限制设置为更高、以查看其是否有用? 我在输入您的寄存器设置后注意到以下情况。



    我们还有用于评估的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/BQ25703AEVM-732 

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”