This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22003:启用分频器选择

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029375/lmz22003-enable-divider-selection

器件型号:LMZ22003

您好-

我正在尝试了解 LMZ22003数据表的第8.2.2.2节。  如果20V 连接到使能分压器、顶部电阻为42.2k、底部电阻为12.7k、则 EN 引脚上的电压不会等于20*12.7k/(42.2k+12.7k)=4.63V...、这不是数据表中提到的8.33V。  很显然、我缺少一些东西。  您能否解释一下您是如何计算出该电压为8.33V (以便我可以了解是否需要齐纳二极管)的。

2.我正在尝试将 UVLO (上升)电压设置为~11V、将 UVLO (下降)电压设置为~ 8V。  使用第8.2.2.2节中的公式、我得到底部电阻器的值为162k、顶部电阻器的值为3160k。   通过公式(并设置 Renh=0)、这些值为我提供10.95V 的 UVLO (RISE)和7.94V 的 UVLO (FALL)。  这些值是否有意义?  我正在设计2A、5V 输出、并使用12V 额定电压作为输入。

感谢你的帮助。

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    1.是的,你是对的。 考虑到12uA 的偏移电流、使能电压大约为4.9V。 我们仍然建议添加5.1V 齐纳钳位作为占位符。

    2. 是的,您的计算是正确的。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy。  感谢您的快速响应。 请细心一些。

    Brett