This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:充电器 IC 烧毁

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028372/bq24074-charger-ic-burnout

器件型号:BQ24074

尊敬的 TI 专家:

我的公司 是 采用 BQ24074的大规模生产电路板。

在总共5000种产品中、大约400种出现 BQ24074烧毁或无输出症状。

请检查电路设计、并为我提供解决此问题的指南。

电路设置如下。

1.输入电压:5V

2.症状: 设备烧坏或无输出。

3. OUT 不用于系统电源  

  VBAT 直接连接到系统电源通道、 系统在电池侧使用超过20A (电流)的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    有几个问题、

    1. 目视检查时 IC 是否损坏? 除了无输出外、烧毁的症状是什么?
    2. 您知道是什么触发了烧毁吗? 比如 连接 电池或负载?
    3. 显示 IN 和 BAT 引脚上的电压/电流的波形将是良好的。 如果您可以在发生故障的确切时间捕获理想的波形、

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 如上图所示完全烧坏。

    2.电池已连接并正在充电

    3.您是指正常运行时的波形吗?  我无法在故障时捕获波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们可能需要查看原理图的其余部分、您上传的充电器原理图看起来不错。

    将向您发送离线消息。

    谢谢、

    Nick